This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:需要代码将 RTC dsl1307与 TMS570LS1224 Launchpad 连接

Guru**** 2589610 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/575845/tms570ls1224-need-code-to-interface-rtc-dsl1307-with-tms570ls1224-lanchpad

器件型号:TMS570LS1224

您好,

 我需要代码将 RTC dsl1307与  TMS570LS1224 Launchpad 连接。我很难完成操作。我需要使用 i2c 连接 RTC dsl1307模块。请告诉我可能的解决方案。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaleeswaran、

    请在此处查看重复的帖子:
    e2e.ti.com/.../2113344
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,TI 是否有任何 RTC 库? 如果是、请帮助我处理链接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaleeswaran、

    我不知道 TI 为此目的提供的任何代码。 请注意、Hercules 和 LaunchPad 不适用于广泛的 DIY 市场、我们通常不会为器件及其特定外设集提供驱动程序。 但是、您可能能够在第三方论坛或支持片外外外外外外设"预设"驱动器的网站上找到一些内容。 我很确定 Arduino 板有一些驱动程序。 工业工程师可能能够查看 Arduino 应用程序中使用的地址和命令排序、以便使用 Hercules I2C 驱动程序进行复制。