This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1233H6PZ:USB 转 GPIO

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/575760/tm4c1233h6pz-usb-to-gpio

器件型号:TM4C1233H6PZ
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C123GXLTM4C123

团队、


我的客户有以下问题:

您是否了解有关通过 Tiva C 系列 MCU 的 USB 接口控制 GPIO 的任何好示例?  我们的测试卡上有一个 TM4C1233H6PZI、我们正在寻找一个简单的示例作为起点。

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、

    我会考虑从一个将 USB 用作串行器件的示例开始、如所示:
    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.3.156\examples\boards\ek-tm4c123gxl\USB_dev_serial
    然后、他们可以使用 PC 将串行 UART 数据发送到 COM 端口来测试代码。 然后、在 TM4C123中、它们可以根据接收到的字符执行 GPIO。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Bob Crosby"]然后他们可以使用 PC串行 UART 数据发送到 COM 端口来测试代码。

    这种情况在当今的笔记本电脑/台式机中仍然可能、甚至可能出现、因为它们已经有了长期废弃的 UART/RS232类型端口?  (和并行端口-提供-通常/仅提供 USB 端口。)

    您可能希望 PC 通过 USB 发送数据-通过强加一个"USB<->UART"转换器-串行 UART 数据应该到达@ MCU ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CB1_MOBILE、
    我的意思是、他们可以通过 USB 将 PC 连接到 TM4C123、但使用 PC 上的 USB-UART 驱动程序(在 PC 上创建虚拟 COM 端口)、并使用简单的终端仿真器将数据发送到 TM4C。 建议使用现有的演示快速启动 TM4C123代码、而不必为 PC 端进行任何编码。