This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:在 TMS570LS1224中使用 i2c 连接 RTC ds1307需要代码

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/575918/tms570ls1224-need-code-for-interfacing-rtc-ds1307-using-i2c-in-tms570ls1224

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

您好!

需要在 TMS570LS1224中使用 i2c 连接 RTC ds1307的代码。 请帮助我处理 TMS570LS1224中 I2C 接口的 RTC 库和头文件。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Manivannan、

    我们没有针对 DS1307器件的特定驱动程序、但在 Halcogen 安装中确实有 I2C 示例。

    在 halcogen 中,单击帮助->示例,然后选择 TMS570LS1224目录。 在这里、您可以找到有关如何配置 I2C 的示例列表。 您将需要遵循 DS1307器件的建议来进行设置并与之通信。