This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:奇偶校验逻辑错误报告的 FLA12软件测试

Guru**** 2538180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/575534/tms570ls3137-fla12-software-test-of-parity-logic-error-reporting

器件型号:TMS570LS3137

我正在阅读 SafetyManual (SPNU511D)。

我想执行"FLA12:奇偶校验逻辑错误报告的软件测试"。

如果我在这个测试期间插入一个奇偶校验错误、错误通知 ESM?

在通知时,哪一个是信道?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arriy、

    如 SPNU511D 附录表中所述、这是一种诊断性测试、本身不是诊断性测试。 如果插入了一个测试诊断 FLA4的故障、它将导致与 FLA4相同的 ESM 标志。 我想我们已经在这个主题和   这个主题中对此进行了广泛的讨论 

    关于软件测试本身、请参阅 SafeTI 诊断库以了解有关实施的详细信息。 在 SafeTI 诊断库文档中、此测试位于 sl_SelfTest_Flash API 中。 如需更多信息 、请参阅文档 SafeTIDiagnosticLibrary-User's Guide-v2.2.0.chm 中 SafeTI 实现的 docs 目录下的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck
    感谢您的回答、我的问题得到了解决。
    此致