This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NHET 汇编器:HET IDE / hetp.exe 输出*。c 文件不符合 MISRA C2 2004规则10.1/10.6

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/575616/nhet-assembler-het-ide-hetp-exe-output-c-file-not-misra-c2-2004-rule-10-1-10-6-compliant

器件型号:NHET 汇编器

您好!

自动生成的 c 文件中的每个十六进制值都会导致至少一条 MISRA 消息。

#1393-D (MISRA-C:2004 10.1/R)整数类型表达式的值不应隐式
 如果不是转换为相同的更宽整数类型、则转换为不同的基础类型
 符号

规则10.6 (必需):应将“U”后缀应用于所有无符号类型的常量。

由于 Hercules 控制器专用于安全相关上下文、因此获得与 MISRA 兼容的自动生成代码会很有帮助。
这些消息可通过 TI 内置的 MISRA 校验器和第三方工具找到。

该工具的相关内容

D:\xxx>c:\ti\hercules\bin\hetp.exe -v2 -hc32 -x -n0 d:\xxx\ATEL\ATEL.het
NHET 汇编   器1.7版
德州仪器公司。
 通过1
 通过2

 无错误、无警告

D:\xxx>c:\ti\hercules\bin\hetp.exe -v2 -hc32 -x -n1 d:\xxx\BTEL\BTEL.het
NHET 汇编   器1.7版
德州仪器公司。
 通过1
 通过2

 无错误、无警告

此致

OLAF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olaf、

    感谢您向我们指出这一点。 我已将您的消息转发给 HET 汇编器上的 SW 主管、以便可以将其考虑用于将来的更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Olaf、

    很抱歉、我们将在即将发布的 NHET 汇编器版本中修复这些问题、我没有看到任何时间更早、但我在 CQ 门户中捕获了此请求、以便在下一个版本上提交。

    在此之前、请在工具外手动修复。