This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:FreeRTOS 和 Enet_UIP

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/575632/tm4c1294kcpdt-freertos-and-enet_uip

器件型号:TM4C1294KCPDT

我们正在使用一个项目的软件。 我们的项目似乎需要将驱动程序 enet_uIP 与 FreeRTOS 相结合。  

因此、我们希望进行检查。 是否可以将 enet_UIP 与 FreeRTOS 混合使用?  在软件代码中需要修改哪些部分?  

注意: FreeRTOS v9.0.0和 Enet_UIP 修订版本2.0.1.11577

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CCφ

    lwIP 堆栈已集成到 TivaWare 中的 Free RTOS 交付内容中。 我们尚未尝试在 FreeRTOS 中集成 UIP 堆栈。

    另请参阅最新的 TivaWare 2.1.3版