This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:我的 Halcogen 安装是否损坏?

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1227, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/574079/tms570ls1227-is-my-halcogen-install-corrupted

器件型号:TMS570LS1227
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

我已经下载了 HalcogGen 4.06、并尝试为 TMS570LS1227生成一些驱动程序代码、但当我为此(ZWT)创建一个新项目时、我看到所有的盒子都稍微偏离了它们的位置。 在我遇到崩溃之前、我无法非常深入地单击它们。 我现在已卸载并重新安装了两次。 我正在运行64位 Windows 10。

如果我出现明显的错误、请帮助我查看。 提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    在窗口显示设置中、将文本、应用程序的大小更改为100%。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    解决了显示偏移问题! 遗憾的是、每当我尝试通过常规选项卡上的按钮进入子菜单时、我仍会崩溃。 如果我使用选项卡进行导航、我可以输入菜单而不会崩溃。

    在打开的工程上的常规选项卡上:
    目前中断、闪存、VIM、RAM、2个 Cortex-R4F 按钮引起一个崩溃。

    PBIST、DMA、PCR 按钮无响应。

    一个 TMS470MF066 (我随机选择了另外一个项目类型)项目似乎运行良好。 TMS570LC435ZWT 项目也会遇到崩溃。 如果我尝试打开一个已崩溃的测试项目、则很可能会有一个很高的引擎罩、它会错误地显示"Error- Trouble with 'device' setting"。 我不确定为什么我的一个项目即使崩溃也能正常运行。

    出于 sanity 的考虑、我将卸载、下载新安装程序、重新启动、重新安装、重新启动、然后重试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    重新安装后无骰子。 尝试重新打开失败的新项目时、仍会出现"Error- Trouble with 'evice' setting (错误-出现'device'设置问题)"中的错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经了解了 xml 文件用于配置吗? 有人能看一下我的吗?e2e.ti.com/.../7024.TMS570LS1227PGE.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已确认可以通过选项卡界面导航到大多数子菜单、但我不确定可以通过这种方式访问每个按钮。 例如、我似乎找不到 DMA 配置的选项卡。 如果有任何见解,将不胜感激。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andrew、

    遗憾的是、无法通过 Halcogen 支持 DMA。 仅通过 Help (帮助)菜单下的示例支持此功能。 当这些外设在器件上可用时、以太网、USB 和 FlexRay 也是如此。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    由于组合太多、我们决定不通过 GUI 简单支持 DMA、这有时可能会使 GUI 崩溃(HALCoGen GUI 在配置选项上有一些上限)。

    在许多客户用例之后、我们发现最好将 DMA 作为独立驱动程序而不使用 GUI、只需让客户进行配置即可。 可以在示例文件夹中找到示例 DMA 代码。

    如果您在 DMA 的工作过程中遇到困难、请告诉我们。