This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 替代过时的微控制器

Guru**** 2589420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/574964/replacement-for-obsolete-microcontroller

大家好、

我们在设计中使用的是 NXP 微控制器 P87C52UBAA,但微控制器已过时。 TI 是否有任何等效替代产品?

约束是我们不想更改现有代码、替代代码必须是即插即用的。

我们发现替代 ATMEL 的特性几乎相似(AT89S52-24JU),但架构明显不同的是程序内存,NXP 有8KB OTP EPROM,但 Atmel 有8KB 闪存。 它会影响程序执行方法吗? 我是否需要为其重新编写代码? 也可以通过少量修改来完成

请有人就此问题帮助我们吗? 提前感谢您的大力支持。

此致、

南比拉扬 E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我错了、请有人纠正我的问题、但 TI 从未制造出8051兼容控制器。

    [引用用户="Nambirajan Esakkimuthu83">我们发现 Atmel 的替代产品具有几乎相似的特性(AT89S52-24JU),但架构的显著差异在于程序内存,NXP 有8KB OTP EPROM,而 Atmel 有8KB 闪存。 它会影响程序执行方法吗? 我是否需要为其重新编写代码? 也可以通过少量修改来完成

    这将是一个在 Atmel (err、Microchip)论坛上提出的问题。

    有几家基于8051的 MCU 供应商在附近、也许您应该拓宽搜索范围。

    [引用 user="Nambirajan Esakkimuthu83"]约束条件是我们不想更改现有代码,替代代码必须是即插即用的。

    我的经历告诉我-祝你好运...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里、对"Atmel (ERR、Microchip)论坛"进行2号投票。 (信用状图 f. 在远离水的地方捕获很少的"鱼"-(部分)需要针对您的受众...

    未说明-当(许多)器件报废通知发布时、采购方是否"未能采取适当行动"?   "痛苦/苦难"是否(有时)值得?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="CB1_MOBILE "]是否(有时)应该"痛苦/痛苦"?[/引用]

    然后对其进行2号投票。

    BTW、几年前我一直在使用具有8051 IP 内核的 ASIC。 但是、它是流水线型的、每个时钟周期有一条指令。 不是一个"原始8051"。 我所得到的-调查和比较必须深入、并且需要深入了解旧/新内核以及应该在其上运行的代码。

    我认为“即插即用”的期望是不现实的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="f m"]如果我错了、请有人纠正我的问题、但 TI 从未制造出8051兼容控制器。有一些基于8051 的射频片上系统-请参阅 http://www.ti.com/tool/CC-DEBUGGER

    请注意,TI Code Composer Studio 不支持基于8051的器件,TI 建议使用 IAR Embedded WorkbenchRegistered进行8051开发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Chester Gillon"] TI 建议使用 IAR Embedded WorkbenchRegistered进行开发。[/quot]

    让记录显示(多个)外部人员也建议将"IAR Embedded WorkbenchRegistered"用于所有 MCU (即供应商无关)的高级开发...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Chester Gillon">有一些基于8051 的射频片上系统-请参阅 http://www.ti.com/tool/CC-DEBUGGER

    感谢您提供这些信息。 因此,至少从未有过 TI 独立的8051兼容 MCU ...

    对于开发、Keil uVision 是另一种选择。 值得注意的是、Keil 公司以其8051 (和兼容)支持而闻名。 我曾将其用于上述 ASIC 固件。