This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:选择用于驱动开关磁阻电机的 Launchpad

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/575175/ek-tm4c123gxl-selection-of-the-launchpad-to-drive-a-switched-reluctance-motor

器件型号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件:TM4C123

您好!

我计划使用 TM4C123系列 Launch Pad 来控制我的开关磁阻电机。 我想知道这是否是一个好的选择。 我需要分别在四个相位上实施迟滞电流控制并监控温度。 此外、我还将从位置编码器获取输入、以确定相位激励序列。 将来、我还计划实施无传感器算法和其他控制输入。(如按钮接口、用于指示电机参数的 LCD、等等)。 我只是想知道这款微控制器是否能满足我的需求..........  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pragash、
    价格"非常接近"、我是否建议您使用功能更强大的 EK-TM4C129XL?
    您将获得更快的时钟速度、更多可用内存以及更高的内存、通过以太网"从电路板发送数据"的可能性。
    此外、TM4C 具有两行用于连接 boosterpack。 如果您使用现有解决方案学习、那么您所做的这种开发将会更快、因此我建议您还购买传感器 BoosterPack (请不要忘记目前的"官方名称")-它具有许多传感器算法示例。 然后、您可以将此类 BoosterPack 一行与自定义电机控制器板一起运行代码。
    此致
    布鲁诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的建议。

    Pragash.a