This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123BE6PZ:具有异常 VDDC (1.5V)的 TM4C123

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123BE6PZ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/575136/tm4c123be6pz-tm4c123-with-abnormal-vddc-1-5v

器件型号:TM4C123BE6PZ

您好、香榭丽舍

我的客户 在其产品中使用 TM4C123BE6PZ。 最近、他们发现多个电路板无法启动、其中 VDDC 约为1.5V、超过1.32V。 VDD 仍为3.3V。 内部 LDO 已损坏。 无法下载故障板。 那么、是否有任何可能导致 VDDC 异常?

谢谢、

BR、

年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您/他们是否检查了 VDDC (必需)电容器的数量、值和(靠近)放置是否正确?

    了解电路板总故障的近似百分比将会很有用-表现出 VDDC 电压过高...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查找连接到 VDDC 的电容器。 我认为没关系。

    我想内部损坏可能是由 ESD 造成的。 我将执行 FA 来查找任何相量的水肿。

    谢谢。

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Young

    请让客户分享其电路板原理图以查看电源连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您-您已提供了大部分请求。   故障的"百分比"将证明是有价值/有兴趣的。

    您的值显示正确-电容器是否可能有缺陷或标记错误?   电容器应尽可能靠近 MCU。

    也许"最佳测试"是因为您在"失败"和"工作"电路板之间"交换"了所有电容器。  这样应该(快速)揭示 IC 与元件的问题!