This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:TM4C123中的 I2S 接口

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/575002/ek-tm4c123gxl-i2s-interface-in-tm4c123

器件型号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件:TM4C123

我计划使用 Tm4C123微控制器进行音频信号处理。 但微控制器中似乎没有 I2S 接口。 为什么 TI 不 在其控制器中提供 I2S 接口、仅仅是因为它具有 DSP 处理器、如果 DSP 处理器的市场开始受到影响。 现在、cortex M4控制器可以 执行复杂的 DSP 操作、并且其内核中具有浮点单元。  

此致、

餐前小吃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看此应用手册、了解如何在 TM4C123上模拟 I2S: www.ti.com/.../spma042b.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Tapas Pandey39">为什么 TI 不 在其控制器中提供 I2S 接口、仅仅是因为它具有 DSP 处理器、如果 DSP 处理器的市场开始受到影响。 现在、cortex M4控制器可以 执行复杂的 DSP 操作、并且其内核中具有浮点单元。  [/报价]

    Cortex M 是通用微控制器、包括 M4F。 尽管在其他地方进行了营销工作、但一些 DSP 指令并未制作 DSP。 请访问此网站、查看 TI 的 C5000/C6000 DSP。

    TM4C 设计中为什么不包含 I2S 外设只能回答 TI 的问题。 我想他们不打算瞄准音频市场。