This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:EEPROM 磨损矫正

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/575118/tms570ls3137-eeprom-wear-leveling

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我正在尝试确认 F021驱动器自动为 MCU 上仿真的 EEPROM 执行换位补偿。

例如、我尝试写入200个字节的数据、但希望其在所有64KB EEPROM 上都保持水平。 64、000/200=320。 因此、对于100k 的写入/擦除周期、对于200字节的数据、我应该得到320*100k = 32百万个 w/e 周期。 F021驱动器是否能满足所有这些要求? 我在 Halcogen 中需要做什么特别的事情来确保它使用全部四个闪存扇区吗?

谢谢、

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    F021是一个库、提供用于访问 Hercules 器件上的闪存的 API。 根据您的要求、您需要使用 FEE (闪存 EEPROM 仿真)驱动器。 这也是 HALCoGen 的一部分。