This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:引导序列。

Guru**** 2330870 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, TMS570LS3137, HALCOGEN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/574622/tms570lc4357-boot-sequence

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: TMS570LS3137HALCOGEN

大家好、我搜索了 TMS570LC4357的引导序列、但找不到一个。

之前、我使用过 TMS570LS3137、建议进行初始化:

www.ti.com/lit/an/spna106d/spna106d.pdf

是否有人可以提供确保安全的初始化序列?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sharif、

    LC4357和 LS3137的初始化序列相同、但 MPU 设置 和高速缓存启用除外。 您可以使用 HAlCoGen 生成初始化文件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="QJ Wang "]

    您好 Sharif、

    LC4357和 LS3137的初始化序列相同、但 MPU 设置 和高速缓存启用除外。 您可以使用 HAlCoGen 生成初始化文件。

    此致、

    [/报价]

    您好 QJ、

    我将 HaLCoGen 与建议的序列进行了比较、它们非常相似。

    我知道 LC4357和 LS3137在许多方面都是相似的、但我们能否 得出结论? 如果有任何相同的参考文献、我们将不胜感激。

    谢谢、
    Sharif