This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294NCPDT:TCP 回波程序与 RJ45 (内置变压器)不兼容。

Guru**** 2470720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/573610/rtos-tm4c1294ncpdt-tcp-echo-program-is-not-working-with-rj45-in-built-transformer

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:TI-RTOS

您好!

TCP 回显程序在具有外部变压器的 RJ45的定制板中工作正常,但当       程序加载到另一个具有内置变压器的 RJ45的定制板中时,同一程序在控制台中显示“服务状态:DHCPC:启用:故障:002”。

原理图随附。

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Shaheen

    我不确定在 IP 地址获取的哪个阶段生成了消息“Service Status: DHCP: Enabled : Fault :002"(服务状态:DHCPPC:已启用:故障:002)”。 您是否在 TI-RTOS 论坛上查看了此错误的原因和时间?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否使用 Wireshark 来确认没有从该设备发送(例如 DHCP 广播)或接收到任何内容? 我希望没有任何内容出现、DHCP 计时器会过期并发出消息。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    对于(内置变压器) RJ45板、我在 Wireshark 中只看到 DHCP 发现消息。

    而具有(外部变压器) RJ45板的器件同时显示 DHCP 发现和 DHCP 请求信息

     请引导我了解此问题的原因。

    此致、

    SS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Shaheen

    经过深思熟虑:是否可以将故障电路板的 MAC 地址重新编程为与通过电路板的 MAC 地址相同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    您是对的、问题在 MAC 地址中。

    谢谢你。

    此致、

    SS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Shaheen

    请检查 MAC 地址是否是分配给您的组织的 MAC 地址,以及交换机和路由器是否能够正确识别该地址。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    谢谢、此致、

    SS