This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:launchpad 上的 FPU 激活#39;s TM4C1294NCPDT

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/574466/ek-tm4c1294xl-fpu-activation-on-launchpad-s-tm4c1294ncpdt

器件型号:EK-TM4C1294XL
主题中讨论的其他器件:TM4C1294NCPDT

Amit & All 您好。

除了 CMSIS 库之外、还有任何可用的库和/或示例用于激活和使用  

LaunchPad 的 TM4C1294NCPDT 处理器的 FPU 单元用于 DSP 用途? 或说明如何操作的文档  

在 Launchpad 的处理器上使用 CMSIS 库的 FPU 器件? 或至少一个文档或示例如何操作

FPU  是否在特定器件上使用普通 C/C++?  

非常感谢、

John



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    传感器集线器 Booster Pack 示例使用 FPU。 您可能需要进行同样的调查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Amit。
    我将仔细看 一下。
    John
    ----