This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:具有内部上拉电阻的引脚电压错误

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294KCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/574471/tm4c1294kcpdt-pin-with-internal-pull-up-has-wrong-voltage

器件型号:TM4C1294KCPDT

您好!

我在 我们的电路板上看到 TM4C1294KCPDT 存在问题、其中8个引脚(PK4-PK7、PM3、PM5-PM7)配置为带有内部上拉电阻的输入、以检测按钮按压操作。 按钮只需将它们连接到处理器的接地端。 当我们拉入由24V 电压轨供电的小型接触器时(很少)、该接触器会将3.3V 稳压器馈入微控制器。 这些按钮无响应、读取这些引脚中任何一个的电压为1.1-1.3V、而不是它们应该处于的正常3.3V。 3.3V 电压轨本身就可以了。 如果我通过 JTAG 连接到微控制器并从 Code Composer 启动一个调试会话、这个问题在不复位器件的情况下自行解决。 我已查看勘误表、但未找到与此问题类似的内容。 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Frederick Simeon"]任何想法?

    是的-实际上有两个-一个我怀疑你可能喜欢-另一个-不是很喜欢。

    似乎当您"拉进"接触器时-即使您将3V3电源轨报告为"好"-我不相信事实(真的)支持这一点。  在接触器供电和未供电的情况下、示波器3V3电源轨和 V-Reg 输入。  我想您的3V3稳压器是一个开关-因为24V 输入对于当今部署的大多数3V3稳压器来说证明太多了。  我想在24V 和3V3稳压器输入之间添加更多滤波、甚至可以添加尺寸合适/额定的铁氧体磁珠。  您应该在非常靠近该3V3稳压器输入引脚的位置添加高频电容器。  这种大量的建议应该会让您“回到空中”。

    虽然使用内部电阻器很诱人-公司/我"像瘟疫一样避免使用它们"-因为这只是您在这里报告的结果。  这些内部电阻器的值如此之高、以至于您最多会遭受"圆角边"的影响、而最糟糕的情况下会受到不适当的电平的影响(您的情况)。  正如我们始终建议的 JTAG/SWD 线那样-正确的值(<10K、外部上拉)电阻器(几乎)可保证您恢复到"正确"操作...