This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Compiler/EK-TM4C123GXL:帮助处理 Energia 错误、希望重命名电路板或修复问题

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/574155/compiler-ek-tm4c123gxl-help-with-energia-error-would-like-to-rename-the-board-or-fix-issue

器件型号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件:Energia

工具/软件:TI C/C++编译器

为了理解编译和下载时为什么在终端中打印、我听说它可能与板名称有关、包括连字符而不是下划线。  如何更改它。

我使用的是 Energia。

0:11:警告:ISO C99要求宏名称后面有空格[默认情况下已启用]

0:11:警告:ISO C99要求宏名称后面有空格[默认情况下已启用]
0:11:警告:ISO C99要求宏名称后面有空格[默认情况下已启用]
0:11:警告:ISO C99要求宏名称后面有空格[默认情况下已启用]
0:11:警告:ISO C99要求宏名称后面有空格[默认情况下已启用]
0:11:警告:ISO C99要求宏名称后面有空格[默认情况下已启用]
0:11:警告:ISO C99要求宏名称后面有空格[默认情况下已启用]
0:11:警告:ISO C99要求宏名称后面有空格[默认情况下已启用]
0:11:警告:ISO C99要求宏名称后面有空格[默认情况下已启用]
0:11:警告:ISO C99要求宏名称后面有空格[默认情况下已启用]
0:11:警告:ISO C99要求宏名称后面有空格[默认情况下已启用]
0:11:警告:ISO C99要求宏名称后面有空格[默认情况下已启用]
0:11:警告:ISO C99要求宏名称后面有空格[默认情况下已启用]
0:11:警告:ISO C99要求宏名称后面有空格[默认情况下已启用]
0:11:警告:ISO C99要求宏名称后面有空格[默认情况下已启用]
0:11:警告:ISO C99要求宏名称后面有空格[默认情况下已启用]
/Users/johnathankeck/Library/Energia15/packages/energia/hardware/tivac/1.0.2/cores/tivac/Stream.cpp:在成员函数'bool Stream:::find(char*)'中:
/Users/johnathankeck/Library/Energia15/packages/energia/hardware/tivac/1.0.2/cores/tivac/Stream.cpp:78:30:警告:已弃用从字符串常量到'char*'的转换[-Wwrite-string]
返回 findUntil (target、"");
^μ A
0:11:警告:ISO C99要求宏名称后面有空格[默认情况下已启用]
0:11:警告:ISO C99要求宏名称后面有空格[默认情况下已启用]
0:11:警告:ISO C99要求宏名称后面有空格[默认情况下已启用]
0:11:警告:ISO C99要求宏名称后面有空格[默认情况下已启用]
0:11:警告:ISO C99要求宏名称后面有空格[默认情况下已启用]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Johnathan、

    请查看 Energia 论坛。