This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0432:安装有问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/574085/ccs-tms570ls0432-problem-with-the-installation

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我最近购买了 TI launchpad TMS570LS0432。

我尝试按照安装过程(www.ti.com/.../spnu587.pdf)进行操作 、但找不到任何"Hercules "按钮可供点击。 我从 wiki 安装了 CCS、从列表中选择了 Cortex-R4F MCU 和安全 MCU。

安装程序后,我遇到了一些问题。 我可以编译(擦除第一个代码、这允许我们单击开关来点亮 LED)、但无法从控制台读取任何内容。

我似乎也没有基本库(例如、我没有任何 gio.h 文件)、这会阻止我上载新程序

我也在使用 Windows 10。


从我收集的内容来看 、www.ti.com/.../spnu587.pdf 上的文件 似乎过时了、因为无法按照说明操作、它只提到 Windows 7和 XP、而 Windows 8和10现在已有相当长的时间可用。

我该怎么做才能将控制台与 MCU 配合使用并访问基本库?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果你的意思是去 www.ti.com/launchpad,不能点击 Hercules --那个网页有一些正面的提升。
    您需要选择顶部的"LaunchPad"选项卡、然后在可以选择的标题上选择该选项卡
    低功耗| 已连接| 性能|安全

    按"安全"。

    该软件由一个名为 HALCoGen 的工具生成: www.ti.com/.../halcogen