This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS570LS31HDK:需要具有 TCP 客户端和服务器的演示文件。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/573892/tmds570ls31hdk-need-demo-file-having-tcp-client-and-server

器件型号:TMDS570LS31HDK
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

我已将 lwip1.4.1包含在项目文件中,并测试了基本 lwip 初始化,我可以使用静态分配的 IP 对电路板执行 ping 操作。 是否有任何 TCP 客户端和服务器的演示文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、来自(TI)的唯一演示是 HalCoGen lwIP 演示。