This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM48L952:使用 XDS100v2时出现编程错误

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: RM48L952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/573578/ccs-rm48l952-programming-error-using-xds100v2

器件型号:RM48L952

工具/软件:Code Composer Studio

您好、香榭丽舍

我的客户在其产品中使用 RM48L952。 XDS100v2和 CCS 可以成功地对 RM48L952CZWTT (修订版 C)进行编程、而对 RM48L952DZWTT (修订版 D)进行编程时、会出现几个错误、如下所示。 XDS100v2可以成功连接到器件。

您是否愿意建议问题的来源?

谢谢。

BR、

年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Young、

    这可能只是电路板问题、例如焊接不良。 修订版 C 或 D 的运行方式与仿真器没有任何不同的原因。

    打开目标配置文件时的'Test Connection"按钮将运行一些诊断程序以查看 JTAG 路径是否正常。

    如果这一步通过、则 JTAG 路径良好、但其他一些问题、如复位保持低电平或其他一些关键信号开路/短路、可能是问题所在。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢您的回复。

    我将要求客户检查其硬件。

    BR、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    客户发送了有关 JTAG 的原理图。  使用   RevD 移除 PCBA 上热复位(nRST)和 JTAG 测试硬件复位(TRSTn)之间的0欧姆电阻器(R51A)后、可以正确下载 RM48L952。

     在使用 RevC 器件的 PCBA 上、使用 0欧姆电阻器将 nRST 和 TRSTn 连接在一起、但器件仍可编程。  

    ?、客户询问 RevC 为何能够正常工作、而 RevD 不能实现2 μ A、是否应将 nRST 和 TRSTn 连接在一起?

    谢谢。

    BR、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我无法准确回答器件版本不同的原因、但无论如何、您不应将 RST\连接到 TRST\。
    因为芯片上的任何复位都将复位 JTAG、这将断开仿真器连接。
    因此、如果它正常工作、它就是"幸运"。

    XDS100v2上有一个 SRST\引脚、可连接到板级复位、但加电复位是首选。

    实际上没有理由驱动 RST\引脚、因为这种热复位可以通过扫描 IcePick 来驱动