This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:spnu509b.pdf 中是否存在错误

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/573479/tms570ls3137-is-there-mistake-in-spnu509b-pdf

器件型号:TMS570LS3137

大家好、

我对 spnu509b 有疑问。

"EMIF_ADDR[13]- EMIF_ADDR[21]"是否可连接到"pin7 - pin15"?

在表2-7中、这个材料被描述为"引脚7 -引脚15"为 NC。

但是、查看原理图、它连接到"EMIF_ADDR[13]- EMIF_ADDR[21]"。

此致、

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sasaki、您好!

    让我们问 他设计这个套件。 我认为这可能是一个错别字、但最好问他。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki、您好!

    原理图正确。 LS31x 器件上的 C11、C12、C13、...C17引脚为 EMIF 地址信号、并路由到 J10。 LS12x 器件上的这些引脚为 NC。 我们将纠正它。 谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anthony San、QJ-San

    感谢您的支持!
    我接受了。

    此致、
    Sasaki