This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:关于测试寄存器(DCAN 测试)现场-EXL (外部回路模式)

Guru**** 2528860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/572661/tms570ls3137-about-test-register-dcan-test-field-exl-external-loop-back-mode

器件型号:TMS570LS3137

在"CAN 7定期软件对静态配置寄存器的读回"中、检查 CAN 寄存器。

当时、我检测到"DCAN 测试- EXL"意外更改。

"EXL"更改的条件是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不是很理解这个问题。

    您是否运行了一些*代码*,并且在代码运行期间,您看到 DCAN 中测试寄存器的 EXL 位(8)被清零,作为的副作用
    其他操作? 您不知道该操作是什么?

    如果是这样、您是否有您运行共享的代码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。
    找我的方法不够。
    我能够找到 EXL 位(8)的清零代码。