This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:HMAC 密钥大小

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/573226/tm4c129encpdt-hmac-key-size

器件型号:TM4C129ENCPDT

您好!

driverlib (shamd5.c)中的文档显示、传递给 SHAMD5HMACKeySet()或 SHAMD5HMACPPKeySet()的 HMAC 密钥的大小必须为512字节。 看起来像是错误、如果是 HMAC-SHA256、则密钥应为512(64字节)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 SP

    让我检查并确认相同情况。