This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FWD:技术支持:EK-TM4C1294XL

Guru**** 2591740 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/572093/fwd-technical-support-ek-tm4c1294xl

Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL
Amit、

以下是我无法捕获的数据  
帖子。

Patrick

_________________________________
不要忘记检查 BCDE&MIN 等级。  
健康状况良好!

开始转发的邮件:

出发地:PM <tesora_pm@yahoo.com
日期:2017年2月2日下午5:27:27 EST
转至 :support@ti.com
主题:FWD:技术支持:EK-TM4C1294XL



_________________________________
不要忘记检查 BCDE&MIN 等级。  
健康状况良好!

开始转发的邮件:

出发地:Patrick McLaren<PMclaren@scientificinstruments.com
日期:2017年2月2日下午5:25:59 EST
更改为tesora_pm@yahoo.com<tesora_pm@yahoo.com
主题:FW:技术支持:EK-TM4C1294XL

 
 
出发地:帕特里克·迈凯伦
发送时间:2017年2月2日星期四下午4:52
更改为"upport@ti.com<support@ti.com
主题:技术支持:EK-TM4C1294XL
 
您好 Kishen、
 
这可以帮助吗?
 
此外 、此示例具有空目标数组:
 
谢谢、
帕特里克·迈凯伦
 
P.S.: Kishen Someshwar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Blde、

    请将其发布在您的原始帖子中。 不要为每个回复打开新帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想这么做。 我只是不知道如何操作。 这是我第一次参加论坛。 如何
    在原始帖子中发布是否已完成?

    _________________________________
    不要忘记检查 BCDE&MIN 等级。  
    健康状况良好!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Blde

    正如您现在所做的那样、您应该复制当前帖子或帖子的 URL 的内容、并在回复原始帖子时粘贴
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!
    但愿你一切顺利。

    以下是 该问题的捕获。 无法在论坛中发布它们。
    你可以帮帮我吗?


    2017年2月6日、星期一上午10:19、Amit Ashara 写道:


     
    来自 TI E2ETm社区的消息
    Texas Instruments
     
    您好、Blde

    正如您现在所做的那样、您应该复制当前帖子或帖子的 URL 的内容、并在回复原始帖子时粘贴
     
     
    您之所以收到此通知、是因为您订阅了论坛。  要仅取消订阅此主题、 请访问此处
     此帖子标记 为垃圾邮件/滥用。