This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:关于 ESM 通道分配(续)组2

Guru**** 2597825 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/572842/tms570ls3137-about-esm-channel-assignments-continued-group2

器件型号:TMS570LS3137

以下哪一项"安全特性和诊断"适用于 ESM 组2通知的以下来源?
・TCM - ECC 实时锁定检测
・RTI_WWD_NMI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CPU 逻辑检测到活锁、因此我假设涵盖逻辑的诊断为 CPU LBIST。
    没有提到专门测试活锁到 ESM 连接的诊断。

    对于 RTI_WWD_NMI、您在诊断方面到底需要什么。 还有其他可能需要的东西
    通过 WWD 生成 NMI 并通过读取 ESM 状态来检查 ESM 是否捕获了此信息?
    似乎不需要特殊硬件来触发 WWD、而是只需在窗口外进行服务。