您好!
我正在使用 TMS570 LS3137 LZWT。 我在 EMIF 总线上连接了 SDRAM (CS0#)、NOR Flash (CS2#)、FPGA (CS4#)和 NVSRAM (CS3#)。 当我尝试读取/写入/擦除 SDRAM/NOR 闪存或尝试访问 FPGA 时、它工作正常。
当我尝试访问 NVSRAM 时、其中一个地址行(地址行4)不会切换。 我通过探测线路并从代码向 NVSRAM 发送读/写命令来确认这一点。 当我向 SDRAM 发送相同的命令时、线路会切换。 在示波器上也观察到了同样的情况。 由于该地址行不切换、我无法正确读取/写入 NVSRAM。
我已缩小到地址行4、因为我的写入数据每16个字节后重复一次。 我的 NVSRAM 为 CY14B108N-BA45XI。
问题出在哪呢?
提前感谢。