This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:关于 HET3将 DCC 用作程序序列看门狗*DCC:双时钟比较器

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/572921/tms570ls3137-about-het3-use-of-dcc-as-program-sequence-watchdog-dcc-dual-clock-comparator

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

在 HALCoGen 的 DCC 设置屏幕中、可以选择 HET1作为 DCC1的时钟源、可以选择 HET2作为 DCC2的时钟源。

程序序列看门狗是否可以考虑使用指定为时钟源的 HET 进行 DCC 检查?
此外、如果您将 HET 指定为时钟源、则不能使用 DCC 检查 PLL、但是否可以独占使用这些?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user4777395"]程序序列看门狗是否可以考虑使用指定为时钟源的 HET 进行 DCC 检查?[/quot]


    我不知道在芯片上执行的任何被称为"程序序列安全装置"的东西。

    这是您拥有的软件模块吗?   如果是、这是  一个"可以完成"问题、还是一个"好主意/推荐"问题。

    如果问题是"可以完成"问题、我需要更多信息。

    真的不能回答 "是否是一个好主意"的问题、尤其是在没有完整背景的情况下; 但即使这样、我认为这是一个与安全相关的问题

    这由您的系统工程师决定。

    [引用 USER="user4777395"]此外,如果指定 HET 作为时钟源,则不能使用 DCC 检查 PLL,但是否可以独占使用?

    很抱歉、我也不理解这个问题。    我唯一的建议是 HET 很可能由 PLL 计时、因此从某种意义上讲、您可以通过 HET 读取 PLL、只需决定 PLL 是否足够准确满足您的需求。