This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-570LC43:需要将 SD 卡读取器集成到 LAUNCHXL2-570LC43

Guru**** 2333840 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-570LC43
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/572681/launchxl2-570lc43-need-to-integrate-sd-card-reader-to-launchxl2-570lc43

器件型号:LAUNCHXL2-570LC43

如果 可能,请给我推荐适用于 LAUNCHXL2-570LC43的 SD 读卡器,并张贴链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以查看此网站: www.ti.com/.../boosterpacks.html

    但请注意- Hercules 器件更多地用于专业用途而不是业余爱好者、因此您可能在 Hercules Launchpad 的热门业余爱好者板中看到这些 Booster Pack 不存在相同的"罐装"支持。
    您可能需要找到 MSP430 Launchpad 的项目并将其移植到上面。

    我不知道有谁在 launchpad 上实际使用了 SDCARD、因此我认为您需要编写或移植所有软件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完成了一个项目、让 Hercules 与 SD 卡通信。 我将对他执行 Ping 操作、看看他是否有可用的示例代码...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,如果您有项目文件,请发送给我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、幸会。

    这是 RM57版本的示例程序、在页面的末尾、您可以找到一个压缩文件、您可以在其中找到使用 SD 存储器的根文件。

    此致

    Martin Valencia  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Muchas gracias Jan, por la llamada de Emergencia!