This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:我们是否有可在 Tiva 上支持 IEEE 11073协议的 SDK?

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/572930/tm4c1294kcpdt-do-we-have-sdk-which-can-support-ieee-11073-protocol-on-tiva

器件型号:TM4C1294KCPDT

尊敬的专家

我们是否有可在 Tiva 上支持 IEEE 11073协议的 SDK?

谢谢你。

感谢您的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jefferey

    否、我们没有任何支持 IEEE 11073的特定软件堆栈。 客户可能需要咨询第三方供应商