This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSRM48HDK:编程 CPLD 时出现 TDO 不匹配错误-优化的电路板。

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/572662/tmdsrm48hdk-tdo-mismatch-error-while-programming-cpld---optimized-board

器件型号:TMDSRM48HDK

您好!

我在优化的 HDK 板中对 CPLD 进行编程时遇到错误。 可能的问题是什么。 我需要有关这方面的支持。

请在下面找到命令提示符的图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是什么促使您对 CPLD 进行编程、您在哪里获得了 XSVF 文件?

    我提出的原因是、XDS100v2的参考设计、您可以在 processors.wiki.ti.com/.../XDS100上下载的文件 具有 VQFP 版本的 CPLD。

    HDK 使用 BGA 版本,它有一组不同的 XSVF 文件... VQFP 和 BGA 不兼容。
    因此、您可能在 HDK 电路板上获得了错误的 CPLD 文件集、除非您是通过发布或
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Anthony 先生、

    我已经优化了 TI RM48HDK、我在大约一年前开始优化 RM48HDK 套件时从 TI 论坛获得了 VQFP 封装的 XSVF 文件。 我已经对 7个套件中的5个套件进行了编程、这些套件已经过优化、运行正常、但只有一个套件显示了上述误差。