This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1230H6PM:具有 Tiva TM4C123的低功耗蓝牙 CC2540

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2540, CC2650MODA, CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/572759/tm4c1230h6pm-low-power-bluetooth-cc2540-with-tiva-tm4c123

器件型号:TM4C1230H6PM
主题中讨论的其他器件:CC2540、 TM4C123、 CC2650MODA、 CC2650STK

您好,

我不熟悉微控制器编程。 实际上、我在低功耗蓝牙 CC2540中工作、我正在搜索一个微控制器来连接蓝牙。 现在、我计划将 TM4C123 Tiva 与 CC2540结合使用。 它是否能够在 SPI 接口中正常工作、并且在接口连接时会遇到任何编程困难?

请提供您的建议、

提前感谢。

P. Rajkumar Kannan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rajkumar

    我们没有适用于采用 CC2540的 TM4C123x 器件的即用型示例。 最接近的示例是作为 TI 参考设计提供的 TM4C129x 器件

    www.ti.com/.../TIDM-TM4C129XBLE
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您不熟悉此功能、您是否应该寻找模块而不是 SoC 本身?
    我们正在努力将 CC2650MODA 集成到 TM4C129 -我们正在使用 UART。 虽然 BT 模块固件还支持 SPI、但我们认为 UART 在代码开发方面更灵活、更快速。
    布鲁诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布鲁诺-在评估新器件时-如果不能提供您的开发、"一切成功机会"-您不会偏袒自己! 并将在这里度过数天/数周-呼吁提供帮助。 预设计/构建的开发模块是"唯一的 SANE 途径!"

    使用"CC2650STK"(我们继承自 Disty)可以确保在开发工作中"快速、轻松、增强"海报和"全在这里"。
    从定制板开始、重申(始终)的结论:"一切可疑-任何事情都可能出错-并打开延迟、不确定性、怀疑...的闸门。