This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123BH6PM:定制板上的项目传输问题

Guru**** 2402025 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM, TM4C123BH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/572135/ccs-tm4c123bh6pm-project-transfer-problems-on-a-custom-board

器件型号:TM4C123BH6PM
主题中讨论的其他器件:TM4C123GH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

大家好!

我在 TM4C123GH6PM 上开发了一个小型项目(使用 Launch Pad)、现在我想将其转移到具有 TM4C123BH6PM 的定制板。 我的问题是、Code Composer Studio 告诉我、当我尝试调试时、它无法加载*。out 文件。

我更改了项目设置中的处理器类型并停用了所有与 USB 相关的初始化、但这似乎还不够。

顺便说一下、通过 microe 和 launchpad ICDI 与控制器通信工作正常、但我未能连接任何 XDS 100 V2和 V3探针。

欢迎提出任何想法!

谢谢! Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    简短更新、

    控制器似乎运行良好、并且也进行了编程。 但 ICDI 在编程后无法停止器件。

    谢谢! Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、

    1.您能否分享定制板的原理图?
    2.能否检查 CCS 中的 JTAG 测试连接实用程序是否能够检查 JTAG 测试链的完整性?
    3.是否已更新 XDS100v2调试探针的 CCXML 文件。

    有关#2和#3、请参阅 JTAG 应用手册

    www.ti.com/.../spma075.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    非常感谢! 似乎我忘记了 XDS 的 VTref 连接。 虽然我昨天已经读过 spma075 :-)现在我可以检查 JTAG,所有的东西看起来都可以达到1 MHz。

    只有当我尝试调试时、使用 XDS、它会显示:频率超出范围。

    使用 ICDI 时、它显示:无法停止目标。

    在这两种情况下、闪存均已编程、但我只看到红色的停止按钮、而不是调试选项? 有什么想法吗?

    外部 XTAL 在16MHz 时摆动很好。

    谢谢! Simon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、

    频率为1MHz 或降低 JTAG TCK 时、这种情况是否有助于解决此问题。 此外、应用程序中正在执行什么操作:如应用手册中所述、在某些情况下 JTAG 可能会停止工作、例如、配置为 GPIO 的 JTAG 引脚、BOOTCFG 寄存器修改等?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    谢谢! 我今天解决了这个问题、内核 VDDC 由于布局问题而不稳定。 因此、我可以对控制器进行编程、但不能调试或运行它而不会出现任何问题。

    现在一切都很好! 再次感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、

    VDDC 的衰减布局不符合设计指南? 以及如何在故障电路板上进行校正。 对于可能遇到同一问题的其他人来说、这可能是一个有用的资源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    实际上、VDDC 电容器的计数点未连接到 GND。 幸运的是、我现在可以放置一根桥接线。

    重要的是、即使 VDDC 电压不够稳定、无法运行 uC、对芯片和通信的编程也会成功。

    谢谢! Simon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、

    请确保根据最终电路板的系统设计指南进行更正。 否则、当器件发现活动周期较长时、电流消耗可能会导致电压下降。