This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:AEC (回声抵消)、AGC (自动增益控制)、降噪库

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/572484/tm4c1290ncpdt-aec-acoustic-echo-cancellation-agc-auto-gain-control-noise-reduction-library

器件型号:TM4C1290NCPDT

您好!

我们正在尝试使用 TI 的 TM4C129x 芯片制作类似器件的手机。 我们将需要 AEC (回声抵消)、AGC (自动增益控制)和降噪算法。 我注意到 ST 和 NXP 都为客户免费提供了某种库。 TI 是否有类似的支持、或者这是否包含在 TI 的计划中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tianlei、

    不是、TM4C 的软件库中没有 AEC 和 AGC、因为 TM4C 主要没有用于与音频器件通信的 I2S 接口。 但是、TI 的站点上有第三方开发人员、他们可能会提供类似的解决方案。