This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 从 LM3S8971到 TM4Cxas 微型控制器

Guru**** 2402095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3S8971

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/572471/going-from-lm3s8971-to-tm4cxas-mico-controller

主题中讨论的其他器件:LM3S8971

我们目前在电动自行车控制器上使用 LM3S8971微控制器。 然而,这些问题不再出现。 因此、我们需要更改为其他微控制器。 网站() 显示了如何使用 TM4C12xAS 微控制器。

我们的问题是、从旧的微控制器到新的微控制器需要什么? 它在编码和程序等方面有多密集?

在这方面提供的任何帮助都很棒!

谢谢、

Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Justin、

    以下应用手册将是软件迁移中的有用资源

    www.ti.com/.../spma049a.pdf

    从器件的角度来看、您需要了解现有应用中使用的外设是什么以及具有相同外设的等效 TM4C 器件是什么。 由于我没有您现有应用外设的列表、您需要在等效封装器件型号的数据表中查找该列表。

    我们非常高兴能帮助您进行迁移。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应。

    下面是我们当前使用的微控制器上的所有信息。

    器件型号:LM3S8971
    IQC 50A2S0或5DA2SD
    9 37美元 P130H
    ARM G3

    这些信息中的任何一项是否有用? 如果不是、请告诉我、我会得到这些信息。

    在这段时间内、我将通读您为我链接的应用手册。

    谢谢、
    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Justin、

    器件型号可以、但您的应用需要哪些外设、还需要 MHz 方面的性能要求?