This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 Tiva-c 进行网络连接和数据传输

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/572111/network-connections-and-data-transfer-with-tiva-c

您好!


我已经发布了一些帖子、以获取有关如何执行 telnet 服务器或 tftp 客户端的信息。 但是、我从来不知道如何实现这一点。 由于我找到的信息和所有示例都没有记录、我甚至看不到如何开始。


我的项目就像频率分析器。 我想使用 ADC 转换模拟信号、然后进行傅里叶变换、并通过以太网连接将结果发送到计算机。 我可以执行 ADC 和 FFT、但我实际上看不到如何发送数据(例如、1个包含所有结果的文件或通过 telnet 提示显示结果)。 我在 CCS 或 Web 上找到的所有示例都没有记录在案。 显然、我不是唯一在该论坛中寻找此类信息的人、但没有帖子提供了一个清晰的示例。

我还找到了一些有关 RTOS 的信息。 您认为我应该朝这个方向发展,还是有任何人拥有 telnet 或 tftp 应用程序的具体工作示例? 请给我一个提示,我完全迷路了...

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nicolas

    为何要使用 telnet 或 tftp 程序传输数据。 使用自定义协议的 UDP 封包无法正常工作? 您计划将数据发送到哪个终端设备/系统?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    实际上、我想与电路板进行交互。 例如、我希望通过以太网连接从计算机打开一个提示。 然后、我想通过电路板将提供的菜单与电路板进行交互(启动应用、停止应用、显示信息和结果)。 我还想在文件 fox 示例中发送数据。

    问题是我找不到如何开始。 每个类似的帖子都没有提供任何具体示例。

    kr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nicolas

    您是否意味着物联网设备线路上的某个东西、但具有命令提示符?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的。 我需要连接设备并在屏幕或文件中检索结果。 都是实时的。

    那么、在哪里可以找到一个具体且有文档记录的代码、我可以将应用程序作为基础。

    Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nicolas

    那么、为什么不使用与 Exosite Cloud 服务器连接的 QS_IoT 示例
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将查看是否满足我的需求、尤其是在互动方面

    Thx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 该示例听起来不错、但其行为与启动连接的客户端类似。 它提供了如何发送数据的方式,这很有趣,但您没有任何示例或提示如何将主板配置为 telnet 服务器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nicolas

    不、我没有示例、在 TivaWare 或我知道的配套资料中也没有示例。