This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:EOL

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/572239/tm4c129encpdt-eol

器件型号:TM4C129ENCPDT
主题中讨论的其他器件:TM4C1294NCPDT

您好!

我们在新项目中使用上述控制器。 同样、我想知道以下器件是否在未来五年内处于活动状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Farminas

    TM4C12x 器件系列预计不会很快停产。 但是、作为附加说明、任何供应商都不会保证任何内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不过、在 EOL 之前、您可能会很长时间地看到"不推荐用于新设计"。
    我的感觉? 尽可能地尝试使您的电路板设计与该系列中更常见的版本(即 TM4C1294NCPDT、 这是 launchpad 版本、因此更自然地为人所知)-因此、如果市场突然出现问题、将您的 IC 逐引脚替换为其他器件会更容易。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Bruno

    确实如此。 但是、产品系列中的器件存在很多引脚对引脚兼容性问题(我们在尝试提供替换器件型号时感到非常遗憾)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IMHO、它不应阻止 TI 在以后考虑当前器件的引脚兼容性。

    但是、我对其他供应商有一些经验、因此我印象中、这种引脚兼容设备"业务的大部分都是由大型客户推动的(并且购买承诺超过100、000件、每年)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 F.M.

    当然不是。 引脚兼容性是我们花费大量时间来确保我们对应用的干扰最小的事情。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Amit Ashara"]
    当然不是。 引脚兼容性是我们花费大量时间来确保我们对应用的干扰最小的事情。

    [/报价]

    我对其他供应商的评价主要是因为在一家总部位于 Chandler/AZ 的公司的经验...