This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:无法设置 Keil 逻辑分析仪?

Guru**** 2594660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/572076/tm4c123gh6pm-unable-to-setup-keil-logic-analyzer

器件型号:TM4C123GH6PM

我正在尝试使用逻辑分析仪来监控 Tiva C launchpad 的 PORTf.1。 但是、当我添加(PORTF & 0x00000002) 或 PORTf.1作为信号名称时、我将收到消息:未知信号。

我缺少什么吗? 如何解决? 我正在使用 Keil Vision4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sreenevalsa

    我建议使用 Keil 工具检查错误的原因。