This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:目标 VBUS

Guru**** 2591860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/572370/ek-tm4c1294xl-target-vbus

器件型号:EK-TM4C1294XL

Amit、您好!

我希望使用可控 TARGET_VBUS 为我的子卡供电、而不是在 X11-2连接器上使用"始终开启"+5V。 在检查原理图时、我发现 X11-60的迹线为6密耳、因此不能使用、不能进行某些光边。

请问这条线路的目的是什么?

谢谢、

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Victor

    X11是试验板连接器、因此 LaunchPad 可通过直角连接器连接到试验板、从而连接来自主 MCU 的最大信号数量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    让我重新措辞...

    目标 VBUS (X11-60、6 mil 迹线)旨在提供电源或仅指示电源。 在其他地方、布线为15mil。

    谢谢、

    维克多
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Victor

    它用于供电。 但是请注意、LaunchPad 仅用于评估。 因此可以放宽规则。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    是的...在这种情况下非常放松:)

    谢谢、

    维克多