This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 一次使用 Tiva C TM4C123G Launchpad 的所有16个 PWM 输出?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/572092/using-all-16-pwm-outputs-of-tiva-c-tm4c123g-launchpad-at-once

大家好、我想知道我是否可以  同时使用 TM4C123G Launchpad 中的所有16个 PWM、这是可能的、还是会出现一些问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hussein、

    通常、只要接头上的所有引脚都已接合、就不会出现问题