This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [SW-TM4C]错误报告:C++兼容性问题

Guru**** 2589560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/572139/sw-tm4c-bug-report-c-compatibility-issue

您好!

driverlib 的 debug.h 头存在 C++兼容性问题。

请参阅 此 GitHub 提交 以获取修复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mathias

    感谢您发布同样的内容。 但是、到目前为止、我们尚未对 TivaWare 进行任何更改、因此可能需要一段时间才能将其纳入其中。