This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:VBAT#39;s 在运行/sleep/deepsleep 模式下的功耗

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/572225/tm4c129xnczad-vbat-s-power-consumption-under-running-sleep-deepsleep-mode

器件型号:TM4C129XNCZAD

大家好、团队、

在电源架构中、数字/模拟电路由 VDD 和 VDDA 供电。

在运行/睡眠/深度睡眠模式下系统运行时、没有用于指示 VBAT 引脚功耗的特殊规格。

在运行/睡眠/深度睡眠模式或下的系统运行时、请允许我帮助您获得 VBAT 引脚的功耗规格

当系统在 运行/睡眠/深度睡眠模式下运行时、没有任何电流将灌入 VBAT 引脚?

此致

C.S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CS

    当 VDD 激活时、VBAT 上不会消耗电流、因为 VBAT 开关移至 VDD 或 VBAT 电源中较高的位置。