This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:FreeRTOS + LWIP 连接问题

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/572374/tm4c1294ncpdt-freertos-lwip-connectivity-issue

器件型号:TM4C1294NCPDT

大家好、

该帖子针对 Stellaris,但不确定是否支持 Stellaris MCU。  

我们看到一些只在某些网络(ISP)上使用 FreeRTOS + LWIP (1.4.1)的奇怪行为。  对于我们安装了硬件的大多数网络,它似乎可以正常工作而不会出现任何问题。 只有少数网络存在困难。 我们不知道如何调试这个问题。

实施框架使用 netconn API。 问题是无法连接到我们的云服务器。  

我们还有另一个不带 FreeRTOS 的固件、并使用带原始 TCP API 的 lwip 1.3.2。 这在有问题的网络上运行正常。  

如果有人知道从远程位置进行调试的方法、会很有帮助。

我想在串行闪存(SST25VF040B)上使用 FatFs、并将 LWIP_DEBUG 重定向到闪存、无论何时连接、我们都可以触发发送到服务器。 这是一种调试的好方法吗?。任何其他调试方法都很有用。

总结一下  

FreeRTOS + LWIP (1.4.1)-使用 netconn API 无法仅在特定 ISP 上连接到云

非 FreeRTOS + LWIP (1.3.2)-使用原始 TCP API 连接到使用 FreeRTOS + lwip 1.4.1失败的网络上的云

谢谢你

库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kumar

    我已要求 SME 协助您完成该帖子。