This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:关于 ADC3 MibADC 信息冗余技术

Guru**** 2590530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/572303/tms570ls3137-about-adc3-mibadc-information-redundancy-techniques

器件型号:TMS570LS3137

在 RAM 中保留转换值时、"信息冗余"是否表示添加 CRC 等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、这可能是一种解释。 您还可以考虑使用与输入相同的模拟信号的冗余 ADC 内核。 请注意、一些 ADC 引脚在同一引脚上自动具有到 ADC1的冗余路径、并再次具有到 ADC2的冗余路径。 由于两条路径都在同一模拟信号上运行、因此它被视为信息冗余。