This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:EK-TM4C123GXL -摄像机实现

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/571744/ek-tm4c123gxl-ek-tm4c123gxl---camera-implementation

器件型号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件:MSP430G2211TM4C123

您好、TI 论坛!  

我对社区和嵌入式系统团队而言是全新的。 在我的设计课程中、我已经开始学习 TI Launchpad TM4C123GXL。 在本课程中、我的一个重要部分是生成围绕该微控制器构建的项目。  

我遇到的一个问题是尝试了解使用 TM4C123GXL 可能实现的摄像头。 我得到的答案是冲突的、有一个小组说、这是不可能的、而其他人则声称这是以前完成的、但使用了特定的摄像头模块。 比较数据表、我看不到这款功能相当强大的微控制器无法处理摄像头接口的明显原因、尤其是在我运行分辨率较低的视频捕捉时。 我想在系统中添加 SD 卡、以便为录制的视频提供一个保存它们的位置、因为我意识到 TM4C123GXL 上的板载存储器不是很大。  

我们非常感谢您提出的任何想法/答案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael

    尽管微控制器功能相当强大、但由于缺少摄像头接口和 GPIO 使用模型、您无法使用快速摄像头接口。 有些摄像头模块提供了一个具有3fps 屏幕捕获的串行接口、您可能会对此进行研究。

    TM4C129x 器件系列采用 TI 设计、该设计使用 EPI 模块来加快图像采集速度

    www.ti.com/.../TIDM-TM4C129CAMERA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    感谢您的快速响应。 现在、我不太担心画面/视频质量。 3fps 就可以了。 您是否有适用于我的微控制器的摄像头模块建议?

    此外、我看到以前有一些项目能够使用 TI MSP430G2211来实现摄像头。 比较数据表、与我自己的 TM4C123微控制器相比、基于 MSP 的微控制器与摄像头"更兼容"的原因是什么? 一个示例项目是: www.instructables.com/.../

    感谢你能抽出时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Amit 的快速响应。 您是否有推荐的任何摄像头模块? 包含 FIFO 的 OV 7670摄像头是否可能存在? 我注意到该摄像头模块在嵌入式系统项目中非常流行。 我还发现了您以前的帖子、您在其中谈到了如何在 TM4C129微控制器上使用 uCAM-II 模块。 目前我并不关心画面/视频质量、因此~3fps 将是完美的。  

    此外、我也遇到了一些能够使用 MSP430G2211以及其他一些基于 MSP 的微控制器实现摄像头的项目。 比较这两个数据表、TM4C123GXL 为何无法执行此类项目?  www.instructables.com/.../

    非常感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Michael Garcia"]目前我并不关心画面/视频质量,因此~3fps 将是完美的。  [/报价]

    除了接口、您还需要考虑内存大小。 您没有"无限" RAM、就像 在 PC 环境中一样、因此处理图片可能会变得棘手。 建议您将自己限制在更小、可直接管理的尺寸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Michal

    开机自检中提到的摄像头无法与 TM4C123x 器件配合使用、这是没有原因的。 我只能建议尝试