This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C1294XL:已输入

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/571770/ccs-ek-tm4c1294xl-already-entered

器件型号:EK-TM4C1294XL

工具/软件:Code Composer Studio

连接并配置 EK-TM4C1294xl 上的 SPI 以与从器件通信。 从机返回数据。 RX FIFO 表示接收到数据。 问题:没有数据是通过语句从 FIFO 中读取的

SSIDataGet (SSI2_base、&pui32DataRx[ui32Index]);

仅显示表达式窗口的同一屏幕:

有人可以帮助吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Patrick

    您是否确保寄存器视图窗口已关闭。 此外、请在变量窗口中检查 pui32DataRx 的内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!  
    我发送的第二个捕获显示了 var 窗口。
    我如何在论坛中在线查看您的回复。 请执行以下步骤

    _________________________________
    不要忘记检查 BCDE&MIN 等级。  
    健康状况良好!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Blde

    您的帖子中没有快照或捕获!