This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:关于传输冗余

Guru**** 2593140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/571512/tms570ls3137-about-transmission-redundancy

CAN 9传输冗余
ETH 9传输冗余

这是否意味着通过多次发送相同数据来查找乱码数据?

要找到的目标是否不同于 CAN 的 CRC 或 UDP 的校验和?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "传输冗余"实际上具有功能安全标准(IEC61508和 ISO26262)中定义的正式含义、即使它不是特定于 CAN 或以太网协议。 标准中给出的定义是"信息按顺序多次传输。 重复仅对瞬态故障有效。"

    此测量值是对消息中的 CAN CRC 或 UDP 中的以太网校验和的补充。 如果 CRC 比较机制或 UDP 校验和检查机制错误地返回了一个传递(瞬态或永久错误)并允许错误地接受消息,这可能有助于发现错误。 由于这涉及到来自外部器件的传输、这个机制将必须在应用内的系统级上执行、并且在应用级限制的情况下也许并不总是能够实现。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否与在传输数据中包含校验和或递增计数器的识别相匹配、以便在应用中发现错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="user4777395"]这是否与在传输数据中包含校验和或增量计数器的识别相匹配,以便在应用程序中发现错误?

    否 您描述的方法类型将被视为信息冗余。 传输冗余是指数据或消息数据包的实际重复传输、因此可以将第二组接收到的数据与第一组数据进行比较。 这可防止影响数据传输的瞬态故障。 请注意、如果存在其他可以检测到消息中损坏的保护措施、例如信息冗余、消息 CRC、位错误检测等、则可能没有必要使用此机制。 包含或排除此类诊断措施的影响取决于应用需求、需要结合整体系统安全要求规格(SRS)通过故障树分析进行评估。