This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS570LS31HDK:如何在 TMDS570LS31HDK 中启用 SCI 端口?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/571194/tmds570ls31hdk-how-to-enable-sci-port-in-in-tmds570ls31hdk

器件型号:TMDS570LS31HDK
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好,

我在 Halcogen 中启用了 SCI2,并且可以通过 USB 连接读取和写入数据,我需要访问另一个 SCI 端口。

我在 pinmux 中启用了 sci,驱动程序启用。 然后将波特率设置为9600、并连接到 GIO 端口、该端口位于 SCI 中。 我将 UART 收发器连接到 N2和 W3。 但数据打印在串行终端中。

下面是代码参考,我使用过。

#define UART scilinREG
#define UART2 sciPORT

sciDisplayText (UART2、&text1[0]、TMSIZEE1);//发送文本代码1 *
sciReceive (UART2、5、readBuffer[0]);

当我使用 UART 时,它工作正常,但它在 UART2中不工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Manivannan、

    您能否查看此帖子(同一问题)并查看答案是否能帮助您解决问题。 如果不能返回给我、我们就可以找到解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Manivannan、

    抱歉、忘记链接。 e2e.ti.com/.../204662
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,现在工作正常。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Manivannan、

    很高兴听到您成功解决了您的问题。 如有任何新问题、请返回 E2E。 在平均时间内、您能否验证答案以关闭此主题?

    再次感谢您使用 Hercules 安全 MCU 和 TI E2E!