This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:TI 是否支持 TM4C 产品的 TCP/IP 堆栈

Guru**** 2590890 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL, TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/571174/ek-tm4c1294xl-does-ti-support-the-tcp-ip-stack-for-the-tm4c-product

器件型号:EK-TM4C1294XL
主题中讨论的其他器件: TM4C1294NCPDT

你(们)好

我需要设计满足以下要求的以太网/串行转换器。

第1个。 MCU 需要嵌入 EMAC 和 EPHY。

第2个。 MCU 需要具有一个支持多点或地址位唤醒模式的 UART。

我四处看看、发现评估套件 EK-TM4C1294XL 能够完美地完成工作。 但是、我不确定 TI 是否支持该套件的 TCP/IP 协议栈、如果支持、我可以在哪里找到它以及该成本是多少?

请告诉我。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、海南

    以下 TI 参考设计将为您继续进行项目提供合适的资源

    www.ti.com/.../TIDM-TM4C129XS2E
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amit
    非常感谢您的回答。
    我通读了文档 TIDU951.pdf。 此评估板(EK_TM4C1294XL)与子板似乎非常接近我想要的样子。 但是、在该文档中、它没有讨论如何设置串行唤醒模式。

    转换器需要连接到仅具有串联端口并使用"地址位"唤醒模式的传统产品。 对于多点应用、地址位唤醒模式使用一个额外的位作为地址位或数据位。 我确实看到 TM4C MCU 支持此模式。 但是、软件串行端口设置页面(如 TIDU951的第9页所述)不支持该设置。 我是否有单独的方法可以设置此模式?

    我以前对该 MCU 没有任何经验、我经常使用的 MCU 是 TMS320F28x 系列。 我还使用 CCS 6.0作为开发环境。 我所熟悉的是某种库(如闪存 API)、在按照我的方式对外设进行编程的同时、我可以将其插入代码中。 您是否有与此类似的 TCP/IP 堆栈库? 如果是、我可以对 UART 进行编程、以实现地址位唤醒模式。 或者、您的最佳建议是什么?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、海南

    对于 TM4C 微控制器、硬件中没有任何称为地址位唤醒模式的内容。 TMS320器件上是否有您一直使用的类似功能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    地址位模式也称为9位模式。 如果您看一下 MCU 产品说明书 tm4c1294ncpdt.pdf、第1169页、第16.3.7项、它讨论了9位 UART 模式。 但是、我在文档 TIDU951.pdf 中看不到它介绍了如何配置它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、海南

    是的、UART 外设支持9位模式。 但是、示例代码使用 UART 外设的标准8N1模式。 您可以修改示例以满足您的要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amit
    我知道我可能可以按照自己喜欢的方式对 UART 进行编程、我的问题实际上是关于 TCP/IP 堆栈、我应该从哪里下载它? 我能否像 CCS 项目中包含的库一样使用它们(就像 TMS28x 中的 FlashAPI 一样)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、海南

    我转发给您的 TI 参考设计链接使用 TI-RTOS。 您需要下载作为 TI-RTOS 一部分提供的 NDK 堆栈