This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:driverlib/gpio.c 中存在错误

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/571665/tm4c1294ncpdt-bug-in-driverlib-gpio-c

器件型号:TM4C1294NCPDT

我使用 的是 Tiva 外设驱动程序库的版本2.1.3.156。

在 driverlib/gpio.c 文件中、第2328行的函数 GPIOPinWakeStatus 返回 GPIO_WAKESTAT 寄存器的地址、而不是寄存器的值。

现有函数:

uint32_t
GPIOPinWakeStatus (uint32_t ui32端口)

   返回(ui32Port + GPIO_WAKESTAT);

解决方法是使用 HWREG 宏。

固定版本:

uint32_t
GPIOPinWakeStatus (uint32_t ui32端口)

  返回(HWREG (ui32Port + GPIO_WAKESTAT));

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Paul

    感谢您的讲解。 我确认了问题、并为此提交了内部错误报告。