This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:连接到目标时出错

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/571242/tms570lc4357-error-connecting-to-target

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

尊敬的 E2E:

我使用的是 CCSv6.0.1、编译器版本 TI v16.12.0、控制器 tms570lc4357、

我正在使用 JTAG 对 TMS 进行编程、但我会遇到错误、如所示

" IcePick: Error connecting to the target:(error -2131 @ 0x0) unable to access device register。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包6.0.14.5)"  

此错误的原因是什么?如何解决?

谢谢、此致

Chedthan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chedthan、

    一些问题、以帮助我们在整个过程中继续前进。 首先、您使用的是什么板? LaunchPad、HDK 或定制板? 您是否已检查器件的电源以确保其获得正确的功率/电压电平? 您应该会看到电源 LED 亮起。 此外、这是否是您以前能够连接的新问题、还是第一次尝试对器件进行编程? 您能否再次检查 CCS 中是否安装了安全或 Hercules 支持包?

    最后、您是否尝试使用 Uniflash 对器件进行编程、以及在使用 Stand 编程工具进行编程时是否遇到类似错误?

    我期待您的回答。 感谢您的耐心等待。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chuck,

    我使用的是定制板,我的一侧有一个错误,我没有正确连接电源复位电路。 现在工作正常。  

    感谢您的回复。

    谢谢、此致

    Chedthan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chedthan、

    很高兴听到您发现问题。 如果出现任何其他问题、我们可以帮助您解决、敬请告知。